Enter Title

借助创新清洁技术
推动未来可持续发展

清洁技术行业持续改变着我们生产、储存和利用能源的方式。预计到2030年,全球可再生能源市场规模将达到1.21万亿美元,年复合增长率(CAGA)达17.2%。

数据来源:Grand View Research

点击以下各项技术可了解更多信息

太阳能可将阳光转化为电能或热能,是最广泛应用的可再生能源之一。

光伏太阳能电池板
利用硅等半导体材料将阳光直接转换为电能。

聚光太阳能发电
利用聚光镜或透镜聚焦阳光,产生高温蒸汽驱动蒸汽轮机发电。

浮动太阳能(浮动光伏)
由安装在水面上的太阳能电池板组成,可减少土地占用,并且有利于电池板散热,从而提高转换效率。

建筑一体式光伏
将太阳能技术融入到窗户、外墙或屋顶等传统建筑材料中。

  • 太阳能可以灵活扩展,适用于各种规模的系统。
  • 太阳能是最廉价的电力来源之一。
  • 太阳能发电结合电池储能,可实现全天候供电。

风电机组将风的能量转换为机械能,并最终产生电能。

陆上风电
安装在陆地上的风电机组,是最具成本效益的风能形式。

海上风电
安装在海上的风电机组;海上的风力更强、更稳定,能够产生更高的能量输出。

浮式海上风电
安装在浮式平台上的风电机组,可以部署在深水区域。

垂直轴风电机组
能够捕获来自任意方向的风,与传统水平轴风机相比,更适合运用在城市环境中。

  • 海上风电场强大的输出能力有望满足整座城市的用电需求。
  • 浮式风电技术可以让更多地区的风能得到利用。

电解槽利用电力将水分解为氢气和氧气。如果它的电力来源是太阳能或风能等可再生能源,就可以用来生产绿色氢气,这种无碳燃料对实现清洁能源转型至关重要。

固体氧化物电解槽
运行在高温下,可利用工业过程中产生的废热。

质子交换膜电解槽
采用固体聚合物膜,效率高并且响应迅速。

碱性电解槽
使用电解质溶液进行电解反应。

  • 电解槽生产的绿色氢气可以储存起来,用作能源载体、工业燃料,或用来为交通运输中的燃料电池供能。
  • 可以让钢铁、化工和重型运输等难以电气化的行业实现脱碳。
  • 随着世界各地加大氢能投资以实现气候目标,电解槽的需求正持续增长。

电池可用于储存来自可再生能源的多余电力,并在需要时对外提供这些电力。

锂离子电池
具有高效率和高能量密度,广泛应用于消费电子产品、电动汽车等领域。

固态电池
锂离子电池之后的新一代产品,具有更高的安全性、能量密度和更长的使用寿命。

液流电池
使用储存在外部储罐中的液态电解质,是长时电网储能的理想选择。

钠离子电池
采用储量更丰富、成本更低的材料,有望成为锂离子电池的替代方案。

重力储能
利用重力势能来储存和释放电能。

  • 电池有助于减少对化石燃料的依赖,是一种全天候不间断的储能方案。
  • 电网级的电池储能系统可对电力供应起到稳定作用,帮助管理储能需求。
  • 电池化学和回收技术的进步,使储能更具成本效益和可持续性。

热泵通过转移热量而非产生热量来工作,是建筑物供暖和制冷最节能的方式之一。

空气源热泵
从室外空气中吸收热量,并将其转移到室内(也可以反向应用实现制冷)。

水源热泵
将热量转移到附近的水体,或者从水体中吸收热量。

区域供热和制冷热泵
通过中央热泵为多栋建筑物提供制冷与供热服务的大型系统,可提高该区域内的供热与制冷能效。

混合热泵
将热泵与其他热源(如燃气锅炉)相结合,可在极端温度下实现更好的性能。

地源热泵
通过地下管道循环流体来传递热量;冬季吸收地下的热量,夏季将多余的热量释放到地下。

  • 热泵的能效是传统供热和制冷系统的2到5倍。
  • 热泵可显著降低家庭供暖对化石燃料的依赖。
  • 世界多地的政府部门都通过激励措施推广热泵作为关键的可再生能源解决方案。

数说清洁技术

2024

$2720亿

清洁技术投资额

数据来源:Deloitte

2024

357GW

中国的风能和太阳能发电装机容量领跑全球,提前六年实现了1200GW的可再生能源目标

数据来源:AP

2030

$6400亿

太阳能、风能、电池储能、电解槽和热泵的预计价值

数据来源:IEA